结果:找到"PCB 元件3D模型",相关内容1000条
- 元件3D模型输出与所选模型不同
- 只能说相当离谱
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 元件3D模型 发帖人:JNBismarck 发帖时间:2023-04-18 10:38:00
- 专业版里找不到3d模型
- 专业版1.7里面没有现成的3d模型,libraries里面只有一个格式错误的文件
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3d模型 发帖人:AK48 发帖时间:2023-03-12 18:52:00
- 立创商城导入元件的3D模型显示黑白块
- 立创商城下载的元器件封装,保存后导入到离线版的嘉立创EDA,模型显示为黑白块,怎么解决
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D模型 发帖人:HWnb 发帖时间:2023-02-08 17:46:00
- 立创专业版EDA,3D模型显示问题
- 立创专业版EDA版本是V2.0.5,导入SOLIDWORKS另存的STEP(AP214)文件有下面的问题在3D模型管理器显示正常,调整X,Y,Z位置后也正常但是PCB的3D显示不正常,变成黑白方块如果不调整X,Y,Z角度和偏移,3D模型可以显示,一旦调整任何一个就显示黑白方块
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:ChenJ 发帖时间:2023-02-01 14:14:00
- 为什么3D模型不能更新到器件保存
- 我新建器件并尝试关联3D模型,修改模型位置后更新保存。但是保存后,进入这个界面,模型就已经回到原位置了,而且3d视图的PCB也没有正确显示模型
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 器件 3D模型 发帖人:敖飞翼1111 发帖时间:2022-12-02 21:10:00
- 3D模型引脚方向如何调整
- 63V6800UF的大电容官网没有找到3D模型,从网上下载了一个3D文件,做了一个库,发现引脚方向不对,是需要在3D文件里编辑,还是EDA编辑器里能解决啊?小白一个,请求支援。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:数码哥666 发帖时间:2022-11-17 20:42:00
- 导出的3D模型尺寸不对
- 导出的都是公制单位,但是实际长度是英制单位的数,整个模型大了3.9倍
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:半发酵茶 发帖时间:2022-01-05 23:02:00
- EDA导出3D模型的stp格式只有PCB板,没有3D封装
- 部分器件的3D模型无法导出。如:C26936343D模型预览如下:导出3D模型为STP格式:用solidworks打开后只有电路板,没有器件的3D模型:发现只有部分元件时这样,有的是可以的。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D模型 发帖人:hyshallow 发帖时间:2021-08-31 00:40:00
- 立创EDA可以导出3D模型了吗?
- 各位立创EDA的程序员大大,十一月份到啦啥时候模型导出功能上线呀~
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 3D模型 发帖人:lnsane 发帖时间:2020-11-03 08:34:00
- [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
- LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D模型 模型 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
返回